A.1 説  明

以下に,ビルド・ツールに関するパネル/ダイアログの一覧を示します。

表 A.1

パネル/ダイアログ一覧

パネル/ダイアログ名

機能概要

プロパティ パネル

プロジェクト・ツリー パネルで選択しているビルド・ツール・ノード,ファイルについて,詳細情報を表示,および設定を変更

システム・インクルード・パス順設定 ダイアログ

コンパイラに対して指定するシステム・インクルード・パスを参照,および指定順を設定

ルール番号の指定 ダイアログ

本ダイアログの呼び出し元に設定するMISRA-Cルール番号を選択

セクション設定 ダイアログ

セクションを追加,変更,削除

セクション追加 ダイアログ

セクション編集 ダイアログ

オーバーレイ配置セクションの追加 ダイアログ

セクションの追加,編集,複数割り付けを行う際のセクション名を設定

セクションのアドレス ダイアログ

セクションの追加,または変更時のアドレスを設定

削除するセクション ダイアログ

セクションを削除

関数情報の出力内容の指定 ダイアログ

本ダイアログの呼び出し元に設定する関数情報の出力内容を選択