2.3.4 ライブラリ情報を出力する

ライブラリ情報(リンク結果の情報)は,ライブラリ・リスト・ファイルに出力します。

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[ライブラリアン・オプション]タブを選択します。

ライブラリ・リスト・ファイルの出力の設定は,[リスト]カテゴリで行います。

図 2.18

[リンケージ・リスト・ファイルを出力する]プロパティ

 

ライブラリ・リスト・ファイルを出力するには,[リンケージ・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (リスト内容=選択) (-LISt)]を選択してください。

ライブラリ・リスト・ファイルを出力する場合,リンカが出力するライブラリ・リスト・ファイルの内容を選択することができます。

(1)

モジュール内シンボル名一覧の出力設定

[シンボル情報を出力する]プロパティで[はい(-SHow=SYmbol)]を選択してください。

(2)

各モジュール内セクション名/シンボル名一覧の出力設定

[モジュール内セクション一覧を出力する]プロパティで[はい(-SHow=SEction)]を選択してください。

備考

ライブラリ・リスト・ファイルについての詳細は,「CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。