2.12 スタックを見積もる

スタックを見積もるには,Call Walkerを使用します。

Call Walkerでは,静的に解析処理を行うことにより,シンボルの呼び出し関係をツリー形式で表示すると伴に,シンボル単位のスタック情報(シンボル名,属性,アドレス,サイズ,スタック・サイズ,ファイル名)をリスト形式で表示します。

Call Walkerの起動は,[ツール]メニュー→[スタック見積もりツールの起動]を選択することにより行います。

また,Call Walkerの終了は,Call Walkerの[File]メニュー→[Exit]を選択することにより行います。

操作手順については,Call Walkerの[Help]メニュー→[Help Topics]を参照してください。