ルネサス
-A
CA78K0のANSI規格準拠オプション-zaを有効とした状態で変換します。
[指定形式]
-
省略時解釈
CA78K0のANSI規格準拠オプション-zaを無効とした状態で変換します。
[詳細説明]
本オプション指定時は,以下をキーワードと見なさず,変換しません。
callt, sreg, boolean, bit
本オプションは,変換前のCA78K0開発環境におけるオプション-zaの有無に合わせてください。
[使用例]
>CcnvCA78K0 input.c -o=output.c -A