ルネサス
メッセージ番号の種別がインフォメーションの場合,情報種別は以下のように分類されています。
表 4.2
情報種別
説明
変更
CC-RL用のCソースにするため,内容を変更しました。
追加
CC-RL用のCソースにするため,内容を追加しました。
削除
CC-RLでは記述しないため,内容を削除しました。
情報
CA78K0とCC-RLとの仕様の違いにより,十分な変換ではない場合があります。
個別に確認してください。