4.4.3 ワーニング

表 4.5

ワーニング

番号

メッセージ

説明

W0592051

"-l"オプションが指定されたので,入力ファイルの指定は無視されます。

リスト・ファイル指定時は,コマンドラインで入力ファイルを同時に指定できません。-lオプションで指定されたリスト・ファイルの変換が実行され,入力ファイルを無視します。

W0592052

"-c"の指定が,リスト・ファイルとコマンドラインで異なります。コマンドラインの指定は無視されます(file)。

リスト・ファイル中で指定された入力ファイルfileに対応する-cオプションの指定がリスト・ファイルとコマンドラインで異なります。リスト・ファイルの指定で変換します。

W0592053

不正なoptionオプションが指定されています。

不正なオプションが指定されています。

オプションを無視します。

W0592054

optionオプションに指定された引数(argument)が不正です。

オプションに指定された引数が不正です。

-cオプションの引数が不正な場合,デフォルト時の指定で処理します。

W0592055

入力ファイル名が指定されていませんでした。この変換を無視します。

-lオプションで指定されたリスト・ファイルに入力ファイルの指定がない箇所があります。

W0592151

stringをCC-RLの形式に変更できませんでした。

stringをCC-RLの形式に変更できませんでした。入力ファイルを修正してください。