出力ファイル名を指定します。
[指定形式]
-V, -h, -lオプション指定時を除き,省略できません。省略した場合は,エラーとなります。
[詳細説明]
- | 指定したファイルが既に存在する場合は,ワーニングを出さずに上書きします。 |
- | 出力ファイル名が入力ファイル名または-rオプションで指定したファイル名と一致する場合は,エラーとなります。 |
- | -lオプションと同時に指定した場合,ワーニングを出力し,本オプションを無視します。 |
[使用例]
>CcnvCA78K0R input.c -o=output.c
|