r_lvd_vrtcinterrupt


VRTC端子電圧検出割り込みINTLVDVRTCの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,VRTC端子電圧検出割り込みINTLVDVRTCに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static  void    r_lvd_vrtcinterrupt ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static  void  __near r_lvd_vrtcinterrupt ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし