R_RTC_Get_BinaryAlarmValue


アラームの発生条件を読み出します。(バイナリモード設定時)

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
#include    "r_cg_rtc.h"
void    R_RTC_Get_BinaryAlarmValue ( uint32_t * const alarm_enable, uint32_t * const alarm_val );

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint32_t * const alarm_enable

読み出したアラームイネーブル値を格納する変数へのポインタ

O

uint32_t * const alarm_val

読み出した発生条件を格納する変数へのポインタ

[戻り値]

なし