r_cmpb_cmpbn_interrupt


コンパレータBn割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,アナログ入力電圧とリファレンス入力電圧の比較結果が変化した場合に発生するコンパレータBn割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_cmpb_cmpbn_interrupt ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし