r_icu_software_interrupt


ソフトウエア割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,R_ICU_SoftwareInterrupt_Generateを呼び出した場合に発生するソフトウエア割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_icu_software_interrupt ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし