r_mtu3_cj_tgimn_interrupt


インプット・キャプチャ/コンペア・マッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本 API 関数は,マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット 3 が入力信号のエッジを検出した場合,または現在カウント値“タイマ・カウンタ(TCNT)の値”と規定カウント値“タイマ・ジェネラル・レジスタ(TGR)の値”が一致した場合に発生するインプット・キャプチャ/コンペア・マッチ割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_mtu3_cj_tgimn_interrupt ( void );

備考

jは関係するチャネル番号,m はタイマ・ジェネラル・レジスタ番号を,n はチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし