R_S12ADn_Get_ValueResult


変換結果を獲得します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
#include    "r_cg_s12ad.h"
void    R_S12ADn_Get_ValueResult ( ad_channel_t channel, uint16_t * const buffer );

備考

nは,ユニット番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

ad_channel_t      channel;

チャネル番号

ADCHANNEL0 : 入力チャネルAN000

ADCHANNEL1 : 入力チャネルAN001

ADCHANNEL2 : 入力チャネルAN002

ADCHANNEL3 : 入力チャネルAN003

ADCHANNEL4 : 入力チャネルAN004

ADCHANNEL6 : 入力チャネルAN006

ADCHANNEL8 : 入力チャネルAN008

ADCHANNEL9 : 入力チャネルAN009

ADCHANNEL10 : 入力チャネルAN010

ADCHANNEL11 : 入力チャネルAN011

ADCHANNEL12 : 入力チャネルAN012

ADCHANNEL13 : 入力チャネルAN013

ADCHANNEL14 : 入力チャネルAN014

ADCHANNEL15 : 入力チャネルAN015

ADTEMPSENSOR : 拡張アナログ入力(温度センサ出力)

ADINTERREFVOLT : 拡張アナログ入力(内部基準電圧)

O

uint16_t  * const buffer;

獲得した変換結果を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし