r_reserved_exception


例外(未定義命令例外,リセット,ノンマスカブル割り込み,無条件トラップ以外)の発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,未定義命令例外,リセット,ノンマスカブル割り込み,無条件トラップ以外の例外に対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

void    r_reserved_exception ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし