ルネサス
top
コード生成周辺機能操作編
機 能
ソース・コードの出力
出力先の変更
2.5.5 出力先の変更
コード生成では,
プロパティ パネル
の
[コード生成設定]タブ
→[ファイル生成モード]→[生成先フォルダ]でソース・コードの出力先を変更することができます。
図 2.12
出力先の変更
差分情報
前のトピックスへ
出力モードの変更
次のトピックスへ
テキスト・ファイル・エンコードの変更
目次
出力有無の設定
ファイル名の変更
API関数名の変更
出力モードの変更
出力先の変更
テキスト・ファイル・エンコードの変更
生成日有無の変更