コード生成プレビュー パネル


周辺機能 パネルの設定内容に応じたソース・コードを確認します。

図 A.12

コード生成プレビュー パネル

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノード(→API関数ノード)をダブルクリック

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノード(→API関数ノード)を選択したのち,[Enter]キーを押下

-

[表示]メニュー→[コード生成2]→[コード生成プレビュー]を選択

備考

すでに本パネルがオープンしていた場合,ソース・コード・ノード(→API関数ノード)をダブルクリックすることにより,ソース・コード表示エリアの表示内容が該当ノードに対応したものへと切り替わります。

[各エリアの説明]

(1)

ソース・コード表示エリア

周辺機能 パネルで設定した情報に応じたソース・コード(デバイス・ドライバ・プログラム)の確認を行います。

なお,本エリアに表示されるソース・コードの文字色は,以下の意味を持ちます。

コメント文

Cコンパイラの予約語

数値

コード部

グレー

ファイル名

備考 1.

本パネル内でソース・コードを編集することはできません。

備考 2.

一部のAPI関数については,ソース・コードの出力時(周辺機能 パネル ボタンをクリックした際)にレジスタ値などが計算され確定するものがあります。このため,本パネルに表示されるソース・コードは,実際に出力されるソース・コードと一致しない場合があります。

[コンテキスト・メニュー]

コピー

選択している文字列をクリップ・ボードに保存します。

すべて選択

ソース・コード表示エリアに表示されている全文字列を選択します。