[RI78V4]タブ

概要

本タブでは,使用するRI78V4に対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示を行います。

- バージョン情報

表示イメージ



機能

1 ) [バージョン情報]

RI78V4のバージョンに関する詳細情報の表示を行います。

カーネル・バージョン

使用するRI78V4のバージョンを表示します。

なお,バージョンはプロジェクト作成時に確定するため,変更することはできません。

デフォルト

使用するRI78V4のバージョン

変更方法

変更不可

インストール・フォルダ

使用するRI78V4がインストールされているフォルダを絶対パスで表示します。

デフォルト

使用するRI78V4がインストールされているフォルダ

変更方法

変更不可

メモリ・モデル

プロジェクトで設定しているメモリ・モデルを表示します。

ビルド・ツールの[メモリ・モデルの種類]プロパティで選択しているメモリ・モデルと同じ値が表示されます。

デフォルト

ビルド・ツールでのプロパティで選択しているメモリ・モデル

変更方法

変更不可