5.9.7 スタック操作命令

この項では,スタック操作命令について説明します。次に,この項において説明する命令を示します。

詳細については,各デバイスのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

表 5.41

スタック操作命令

命令

意味

push

スタック領域へのプッシュ(単一レジスタ)

pushm

スタック領域へのプッシュ(複数レジスタ)

pop

スタック領域からのポップ(単一レジスタ)

popm

スタック領域からのポップ(複数レジスタ)