1.5 ライセンスについて

コンパイラのライセンスは、ライセンス・マネージャにより管理します。

ご使用のライセンスに応じて、standard版、またはprofessional版として動作します。

standard版とprofessional版については「1.6 standard版とprofessional版について」を参照してください。

ライセンスが確認できない場合には、無償評価版として動作します。

無償評価版については「1.7 無償評価版について」を参照してください。

ライセンスおよびライセンス・マネージャの詳細は、ライセンス・マネージャのユーザーズマニュアルを参照してください。

CC-RX V2.06 以降では、ライセンス・マネージャはV2.00以降のバージョンをご使用ください。