-undefine


コンパイル・オプション / ソースオプション

[指定形式]

-undefine = <sub>[,…]
         <sub>:<マクロ名>

[詳細説明]

-

<マクロ名>のプリデファインドマクロを無効化します。

-

マクロ名が複数ある場合にはカンマ(,)で区切って指定することができます。

[備考]

-

指定可能なプリデファインドマクロについては、「コンパイラ言語仕様」の章の「マクロ名」の項目を参照ください。

-

本オプションを複数回指定した場合、指定したすべてのマクロ名が未定義となります。