-library


コンパイル・オプション / 最適化オプション

[指定形式]

-library = { function | intrinsic }

 

-

省略時解釈

library=intrinsicです。

[詳細説明]

-

library=functionを指定した場合、ライブラリ関数をすべて関数呼び出しします。

-

library=intrinsicを指定した場合、abs()、fabsf()およびストリング操作命令が使用できるライブラリ関数を命令展開します。

[備考]

-

library=intrinsicとともに-isa=rxv2が指定されている場合は、sqrtf関数または-dbl_size=4指定時のsqrt関数のそれぞれの呼び出しをFSQRT命令に置き換えます。ただし、FSQRT命令に展開された場合は、変数errnoの内容を変更しません。