-fpu


アセンブル・オプション / オブジェクトオプション

[指定形式]

-fpu

 

-

省略時解釈

ISA(*1)で命令セットアーキテクチャを選択した場合はfpuです。

CPUにRX200を選択(*2)した場合はnofpu、それ以外はfpuです。

*1) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。
*2) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。

 

[詳細説明]

-

FPU命令が有効であるリロケータブルファイルを生成します。

[備考]

-

CPUにRX200を選択した場合、fpuを指定するとエラーになります。

-

FPU命令の具体的な内容については、RXのソフトウェアマニュアルを参照してください。