-samesize


最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 最適化オプション

[指定形式]

-samesize = <サイズ>

 

-

省略時解釈

samesize=1Eです。

[詳細説明]

-

共通コード統合最適化(optimize=same_code)で、最適化対象となる最小コードサイズを指定します。8〜7FFFまでの16進数で指定してください。

[備考]

-

optimize=same_codeの指定がないとき、本オプションは無効です。