long close(long fileno)


[説明]

-

openルーチンで得られたファイル番号が引数として渡されます。

-

openルーチンで設定したファイル管理情報の領域を、再び使用できるように解放してください。また、低水準インタフェースルーチン内で出力ファイルのバッファリングを行っている場合は、バッファの内容を実際のファイルに書き出してください。

-

ファイルを正常にクローズできた場合は0、失敗した場合は-1を返してください。

[リターン値]

正常: 0

異常: -1

[引数]

fileno クローズするファイル番号