第1章  概  説


CS+は,ルネサス エレクトロニクス製マイクロコントローラ用アプリケーション・システムを開発する際の統合開発環境であり,設計/コーディング/ビルド/デバッグなどといった一連の作業を実施することができます。

本マニュアルでは,こうした一連のプログラム開発工程のうち,リアルタイムOS“RI850V4”の機能を利用したプログラムをデバッグする際に有効なリソース情報ツールについて説明しています。