2.3.2 【Full-spec emulator】の場合

Full-spec emulatorを使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。

図 2.6

動作環境設定【Full-spec emulator】(プロパティ パネル)

 

プロパティ パネル上の該当するタブを選択し,次の設定を順次行ってください。

 

2.3.2.1 [接続用設定]タブ

2.3.2.2 [デバッグ・ツール設定]タブ

2.3.2.3 [ダウンロード・ファイル設定]タブ

2.3.2.4 [フラッシュ・オプション設定]タブ

2.3.2.5 [フック処理設定]タブ