2.18.6.2 実行中に設定/削除可能なイベント種別

プログラム実行中,またはトレーサ/タイマ実行中に設定/削除可能なイベント種別は次のとおりです。

表 2.21

実行中に設定/削除可能なイベント種別

イベント種別

デバッグ・ツール

Full-spec emulator

E1/E20

シミュレータ

ハードウエア・ブレーク
(実行系:実行後)

ハードウエア・ブレーク
(実行系:実行前)

ハードウエア・ブレーク
(アクセス系)

ソフトウエア・ブレーク

×

トレース
(トレース開始/トレース終了)

ポイント・トレース

タイマ計測
(タイマ開始/タイマ終了)

×

×

パフォーマンス計測
(パフォーマンス計測開始/
パフォーマンス計測終了)

アクション
(Printfイベント)

×

△ :プログラムの実行を一瞬停止することで可能

▲ :トレーサ/タイマ動作中は不可

×:不可

−:非サポート

プロパティ パネル[デバッグ・ツール設定]タブ上の[実行中のイベント設定]カテゴリ内[実行を一瞬停止してイベントを設定する]プロパティにおいて,[はい]を選択することにより可能となります。