2.10.6 その他のブレーク要因

上記のほか,プログラムの実行が停止する原因(ブレーク要因)には次のものがあります。

なお,ブレーク要因は,プログラム停止時に,メイン・ウインドウのステータスバーのステータス・メッセージ出力 パネル,またはトレース パネル【シミュレータ】で確認することができます。

表 2.6

その他のブレーク要因

要因

デバッグ・ツール

 

Full-spec emulator

E1/E20

E2

シミュレータ

トレース・メモリを使い切った注1

ノン・マップ領域へのアクセス

書き込み禁止領域への書き込み

テンポラリ・ブレーク注2の発生

ステップ実行回数オーバ

リレーブレーク注3の発生

E2拡張機能

記録メモリを使い切った

ソフトウェア・トレースのLPD出力で記録メモリを使い切った

注 1.

プロパティ パネル[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内[トレース・メモリを使い切った後の動作]プロパティの設定に依存

注 2.

CS+内部でのみ使用するブレーク(ユーザは使用不可)

注 3.

マルチコア対応版における同期実行/同期ブレークのためのブレーク