2.3.4 【EZ Emulator】の場合

EZ Emulatorを使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。

図 2.44

動作環境設定(プロパティ パネル)

 

プロパティ パネル上の該当するタブを選択し,次の設定を順次行ってください。

 

2.3.4.1 [接続用設定]タブ

2.3.4.2 [デバッグ・ツール設定]タブ

2.3.4.3 [ダウンロード・ファイル設定]タブ

2.3.4.4 [フック処理設定]タブ