ルネサス
上記のほか,プログラムの実行が停止する原因(ブレーク要因)には次のものがあります。
なお,ブレーク要因は,プログラム停止時に,メイン・ウインドウのステータス・バーで確認することができます。
表 2.7
その他のブレーク要因
要因
使用するデバッグ・ツール
E1(Serial)/E1(JTAG)/ E20(Serial)/E20(JTAG)/EZ Emulator
シミュレータ
トレース・メモリを使い切った注1
○
テンポラリ・ブレークの発生
実行の失敗,または不明な原因
−
WAIT命令の実行
未定義命令例外の発生
○注2
特権命令例外の発生
アクセス例外の発生
浮動小数点例外の発生
割り込みの発生
INT命令例外の発生
BRK命令例外の発生
周辺機能シミュレーションによるエラーの発生
不正なメモリ・アクセス
ストリーム入出力エラーの発生
カバレッジ・メモリの確保に失敗
トレース・メモリの確保に失敗
注 1.
プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内[トレース・メモリを使い切った後の動作]プロパティの設定に依存
注 2.
【シミュレータ】 プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[実行モード]【シミュレータ】カテゴリ内各プロパティの設定に依存