C0100001 |
[メッセージ] |
xxxが空です。 |
C0100002 |
[メッセージ] |
xxxが大きすぎます。 |
C0100003 |
[メッセージ] |
予期しないxxxが指定されました。 |
C0149999 |
[メッセージ] |
Internal Error : Exceeds check_folder limit (1024). |
[説明] |
起動プロセス・チェックの対象が上限値(1024)を越えたときに表示されます。 |
[メッセージ] |
Internal Error : VIA_ENV_SETUP is not correct. |
[説明] |
インストールが必要な環境のインストーラから統合インストーラを起動する際,統合インストーラが正しく起動できなかったときに表示されます。 |
C0171000 |
[メッセージ] |
内部エラーが発生したためライセンスの取得に失敗しました。
xxx |
C0171001 |
[メッセージ] |
内部エラーが発生したためライセンス要求の送信に失敗しました。
xxx |
C0171002 |
[メッセージ] |
内部エラーが発生したためライセンス要求の送信に失敗しました。 |
C0190000 |
[メッセージ] |
デバイスの指定が不正です。 |
C0190001 |
[メッセージ] |
xxxが空です。 |
C0190002 |
[メッセージ] |
xxxが大きすぎます。 |
C0190003 |
[メッセージ] |
xxxが小さすぎます |
C0600000 |
[メッセージ] |
内部エラーです。 |
C0600001 |
[メッセージ] |
引数が正しくありません。(xxx=yyy) |
C0600002 |
[メッセージ] |
引数が正しくありません。(xxx=nullptr) |
C0600003 |
[メッセージ] |
すでに登録済みです。 |
C0600004 |
[メッセージ] |
登録されていません。 |
C0602000 |
[メッセージ] |
すでに接続済みです。 |
C0602001 |
[メッセージ] |
すでに切断済みです。 |
C0602002 |
[メッセージ] |
デバイスファイルは未設定です。 |
C0602003 |
[メッセージ] |
未ハンドルの例外が発生しました。 |
C0602100 |
[メッセージ] |
ターゲットとの接続を確認してください。 |
C0602101 |
[メッセージ] |
ターゲットとの接続を確認し、ターゲットの電源を入れてください。 |
C0602103 |
[メッセージ] |
ターゲットを外してください。 |
C0602104 |
[メッセージ] |
ターゲットの電源を切り、ターゲットを外してください。 |
C0602200 |
[メッセージ] |
IDコードが間違っています。フラッシュメモリを消去しました。 |
C0602201 |
[メッセージ] |
IDコードが無効になっています。フラッシュメモリを消去しました。 |
C0602202 |
[メッセージ] |
IDコードが間違っています。 |
[説明] |
フラッシュ・メモリに書き込まれているセキュリティIDとデバッグ・ツールで指定しているセキュリティIDが一致しなかった場合に,本メッセージが表示されます。 |
[対処方法] |
フラッシュ・メモリとデバッグ・ツールのセキュリティID(IDコード)の設定値が一致しているか確認してください。 |
C1700000 |
[メッセージ] |
Callbackイベント(ID = xxx)の実行に失敗しました。 |
[対処方法] |
CS+を再起動してください。 |
C1700001 |
[メッセージ] |
Hookイベント(ID = xxx)の実行に失敗しました。 |
[対処方法] |
CS+を再起動してください。 |
C1700002 |
[メッセージ] |
関数実行に失敗しました。 |
[対処方法] |
CS+を再起動してください。 |
C1700003 |
[メッセージ] |
スクリプト実行に失敗しました。 |
[対処方法] |
CS+を再起動してください。 |
C1700004 |
[メッセージ] |
文字列の表示に失敗しました。
[直接原因] |
[対処方法] |
CS+を再起動してください。 |
C1710000 |
[メッセージ] |
指定された名前が不正です。 |
[対処方法] |
CS+を再起動してください。改善されない場合は再インストールしてください。 |
C1710001 |
[メッセージ] |
指定された名前は既に使用されています。 |
[対処方法] |
CS+を再起動してください。改善されない場合は再インストールしてください。 |
C1710002 |
[メッセージ] |
必要なDLLの取得に失敗しました。 |
[対処方法] |
CS+を再起動してください。改善されない場合は再インストールしてください。 |
C1710003 |
[メッセージ] |
指定された名前が見つかりませんでした。 |
[対処方法] |
CS+を再起動してください。改善されない場合は再インストールしてください。 |
C1710004 |
[メッセージ] |
指定されたGUIDが不正です。 |
[説明] |
アクセス用のGUIDが不正な場合に表示されます。 |
[対処方法] |
正しいGUIDを指定してください。 |
C1720000 |
[メッセージ] |
指定されたGUIDが不正です。 |
[説明] |
Bip機能実行用インスタンスのアクセスに失敗した場合に表示されます。 |
C1720001 |
[メッセージ] |
指定された名前が見つかりませんでした。 |
[説明] |
Bip機能実行用インスタンスのアクセスに失敗した場合に表示されます。 |
C1720100 |
[メッセージ] |
指定されたGUIDが不正です。 |
[説明] |
Pip機能実行用インスタンスのアクセスに失敗した場合に表示されます。 |
C1720101 |
[メッセージ] |
指定された名前が見つかりませんでした。 |
[説明] |
Pip機能実行用インスタンスのアクセスに失敗した場合に表示されます。 |
C1813701 |
[メッセージ] |
内部エラー(FFWERR_BEXE_LEVEL0)。 |
C1813702 |
[メッセージ] |
内部エラー(FFWERR_EML_ENDCODE)。 |
C1813703 |
[メッセージ] |
内部エラー(FFWERR_FDT_ENDCODE)。 |
C1813704 |
[メッセージ] |
内部エラー(FFWERR_EML_TO_FDT)。 |
C1813705 |
[メッセージ] |
内部エラー(FFWERR_FDT_TO_EML)。 |
C1813706 |
[メッセージ] |
内部エラー(FFWERR_MONP_ILLEGALEML)。 |