プロジェクト・ツリー パネルで選択した[端子配置(設計ツール)]に対応した情報(製品情報,パッケージ情報)の表示を行います。
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]を選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択 |
プロジェクト・ツリー パネルにおいて,[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]を選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択 |
すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルの[端子配置(設計ツール)]を選択することにより,表示内容が切り替わります。 |
端子配置に関する製品情報(バージョン,リリース日付)の表示を行います。
端子配置図 パネルに端子配置図として表示するマイクロコントローラの形状(パッケージ名)を選択します。