|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Option (CF file) is not specified.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
オプションに入力するコンフィギュレーション・ファイルが指定されているかを確認してください。
|
|
|
|
オプションに入力するコンフィギュレーション・ファイルが指定されているかを確認してください。
|
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Option ( xxx) needs parameters.
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Parameter ( xxx) is illegal.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Illegal format is in command file.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ファイル( xxx)はコンバート対象のシステム・コンフィギュレーション・ファイルではありません。
|
|
|
指定したデバイス( xxx)はサポートされていません。
|
|
|
コマンド・ファイル( xxx)のサイズが大きすぎます。
|
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Cannot open command file.
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
指定したコマンド・ファイルをオープンできませんでした。または,指定したコマンド・ファイル名に誤りがあります。
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
指定したコマンド・ファイルが存在するか,コマンド・ファイル名に誤りがないか確認してください。
|
|
|
Usage: CF78V4 [@command file] [-i <SIT file> | -ni] [-dc <C header file> | -ndc] [-da <ASM header file> | -nda] [-V] [-help] <CF file>
Usage: CF78V4 [@command file] [-cpu <Name>] [-devpath=<Path>] [-i <SIT file> | -ni] [-dc <C header file> | -ndc] [-da <ASM header file> | -nda] [-V] [-help] <CF file>
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】 【RI78V4 V2. xx. xx】
起動オプション指定に誤りがあるため,CF78V4を実行することができませんでした。
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】 【RI78V4 V2. xx. xx】
|
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Option ( xxx) is multiple defined.
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Output file names are the same ( xxx).
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
出力ファイル(システム情報テーブル・ファイル,システム情報ヘッダ・ファイル(C言語用),またはシステム情報ヘッダ・ファイル(アセンブリ言語用))に同じファイル名 xxxが指定されています。
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
-i,-dc,-daオプションで指定したファイル名がそれぞれ同一になっていないか確認してください。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
It is necessary to specify the device file in the case of outputing entry file.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
ENTRYファイルを出力する場合はデバイス・ファイルを指定する必要があります。
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
エントリ・ファイルの出力オプション,またはデバイス・ファイルの指定を確認してください。
|
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
システム・コンフィギュレーション・ファイルの記述を確認してください。
|
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Unknown device file format.
|
|
【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
指定したデバイス・ファイルのフォーマット形式はサポートされていません。
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
指定したファイルが存在するかを確認してください。または,ファイル名に誤りがないか,指定したファイル名の文字数が適切かを確認してください。
|
|
|
|
指定したファイルが存在するかを確認してください。または,ファイル名に誤りがないか,指定したファイル名の文字数が適切かを確認してください。
|
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
ファイルが書き込み禁止になっていないか,ディスクがいっぱいになっていないかを確認してください。または,指定した出力ファイル名の文字数や,絶対パスに変換した場合の出力ファイル名の文字数が適切かを確認してください。
|
|
|
|
ファイルが書き込み禁止になっていないか,ディスクがいっぱいになっていないかを確認してください。または,指定した出力ファイル名の文字数や,絶対パスに変換した場合の出力ファイル名の文字数が適切かを確認してください。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
Cannot execute C-preprocessor.
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
プリプロセッサのパス,オプションを確認してください。
|
|
|
|
プリプロセッサのパス,オプションを確認してください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
【RI78V4 V1 .xx.xx】【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
起動オプション/コマンド・ファイル解析に必要なメモリ領域,およびシステム・コンフィギュレーション・ファイル解析に必要なメモリ容量が不足しています。使用していない他のアプリケーションを終了するなどして,CF78V4が使用できるメモリ容量を増やしてください。
|
|
|
PEID(xxx) is not defined in the device file.
|
|
指定されたPEID(xxx)はデバイス・ファイルに定義されていません。
|
|
オプション-peidに指定したPE番号を確認してください。
|
|
|
Cannot read xxx in the device file.
|
|
指定されたデバイス・ファイルから情報「xxx」を読み込めません。
|
|
デバイス・ファイルを最新版に更新するか,指定オプションを見直してください。
|
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
CF850V4 internal error ( xxx).
|
|
【RI850V4 V1. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】
|
|
CF850MP内部エラー( xxx)が発生しました。
|
|
|