CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウです。
本ウインドウからプログラムの実行制御や各パネルのオープンなどを行います。
- Windowsの[スタート]→[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics CS+]→[CS+ for CACX (78K, RL78, V850)],または[CS+ for CC (RL78, RX, RH850)]を選択
リアルタイムOSパッケージ関連のメニューを示します。
|
リアルタイムOSパッケージ関連のカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
|
|
|
|
リアルタイムOSタスク・アナライザ1 パネルをオープンします。【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V2.xx.xx】【RI600V4】
|
|
リアルタイムOSタスク・アナライザ2 パネルをオープンします。【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】【RI600V4】
|
リアルタイムOSパッケージ関連のボタンを示します。
|
リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
|
|
リアルタイムOSタスク・アナライザ1 パネルをオープンします。【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】【RI600V4】
|
|
リアルタイムOSタスク・アナライザ2 パネルをオープンします。【RI78V4 V2. xx. xx】【RI850V4 V2. xx. xx】【RI600V4】
|