2. 5 HEWのプロジェクトをCS+のプロジェクトに変換する
High-performance Embedded Workshop(以降,“HEW”と略します)のプロジェクトがロードされたとき,そのプロジェクト内でリアルタイムOSが使用されていた場合は,その内容をビルド・ツールのプロパティに反映します。
HEWのプロジェクトにおけるリアルタイムOSの設定内容を以下に示します。
- RX Standard Toolchainの[RI600/4]タブの[コンフィギュレーション]カテゴリの[その他のオプション]のうち,「[-v]コマンドのオプションの説明と詳細なバージョンを表示する」を除くオプションの設定
- RX Standard Toolchainの[RI600/4]タブの[コンフィギュレーション]カテゴリの[ユーザ指定オプション]の設定
- RX Standard Toolchainの[RI600/4]タブの[テーブル生成]カテゴリの設定のうち,「MRCファイル検索フォルダ」の設定