2.6.4 ファイルをカテゴリに分類する

プロジェクトに追加しているファイルをプロジェクト・ツリー上で見やすくしたり,機能ごとに管理しやすくするために,ファイル・ノード以下にカテゴリ・ノードを作成して,ファイルを分類することができます。

カテゴリ・ノードを作成するには,プロジェクト・ツリー でプロジェクト・ノード,サブプロジェクト・ノード,ファイル・ノードのいずれかを選択し,コンテキスト・メニューの[追加]→[新しいカテゴリを追加]を選択してください。

図 2.55

[新しいカテゴリを追加]項目(ファイル・ノードの場合)

図 2.56

プロジェクト・ツリー パネル(カテゴリ・ノード追加後)

備考 1.

カテゴリ名は,デフォルトで“新しいカテゴリ”となります。
カテゴリ名の変更は,カテゴリ・ノードのコンテキスト・メニューの[名前の変更]から行うことができます。

備考 2.

すでに存在するカテゴリ・ノードと同名のカテゴリ・ノードを追加することもできます。

備考 3.

カテゴリのネスト数の上限は20です。

 

作成したカテゴリ・ノードにファイルを分類するには,ファイルのドラッグ・アンド・ドロップにより行うことができます。