D.2 入力不備箇所に対するアイコン表示

CS+が提供する一部のパネル/ダイアログでは,不正な文字列が入力された際,および入力が必須な箇所に値が未入力の場合に,設定すべき情報として誤っていることを示す アイコンを該当箇所に表示し,入力の不備を警告します。

備考

アイコン上にマウス・カーソルを移動した際には,入力すべき文字列に関する情報(入力の不備を解消するためのヒント)がポップアップ表示されます。

図 D.1

入力不備箇所に対するアイコン表示