r_cgc_stackpointer_interrupt

スタック・ポインタ・オーバフロー/アンダフロー割り込みINTSPMの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、スタック・ポインタ・オーバフロー/アンダフロー割り込みINTSPMに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static void    r_cgc_stackpointer_interrupt ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static void    __near r_cgc_stackpointer_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし