r_mac32bit_interrupt_flow

32 ビット積和演算オーバーフロー / アンダーフロー割り込み INTMACLOF の発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、32 ビット積和演算オーバーフロー / アンダーフロー割り込み INTMACLOF に対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

CA78K0R コンパイラの場合

__interrupt static void    r_mac32bit_interrupt_flow ( void );

 

CC-RL コンパイラの場合

static void    __near r_mac32bit_interrupt_flow ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし