ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
オペアンプ&アナログスイッチ
R_OPAMPm_Start
R_OPAMP
m
_Start
ユニット
m
のオペアンプを動作します。
[
指定形式
]
void R_OPAMP
m
_Start ( void );
備考
m
はユニット番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_OPAMPm_Set_ReferenceCircuitOff
次のトピックスへ
R_OPAMPm_Stop
目次
R_AMPANSW_Create
R_AMPANSW_Create_UserInit
R_OPAMPm_Set_ReferenceCircuitOn
R_OPAMPm_Set_ReferenceCircuitOff
R_OPAMPm_Start
R_OPAMPm_Stop
R_ANSW_ChargePumpm_On
R_ANSW_ChargePumpm_Off
使用例