R_PGA_DSAD_Get_AverageResult

A/D変換結果の平均値を読み出します。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void       R_PGA_DSAD_Get_AverageResult ( uint16_t * const bufferH, uint16_t * const bufferL );

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint16_t * const bufferH;

読み出したA/D変換結果(DSADMVMレジスタとDSADMVHレジスタ)を格納する領域へのポインタ

O

uint16_t * const bufferLl;

読み出したA/D変換結果(DSADMVCレジスタとDSADMVLレジスタ)を格納する領域へのポインタ

 

[戻り値]

なし