ルネサス
16ビット・タイマRXのTRXレジスタのバッファ・レジスタを読み出します。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
void R_TMRX_Get_BufferValue ( uint32_t * const value );
[引数]
I/O
引数
説明
O
unit32_t * const value;
TRXレジスタのバッファ・レジスタの値を格納する領域へのポインタ
[戻り値]
なし