r_uartmgn_interrupt_error

UART受信転送完了通信エラー発生割り込みINTSREMGnの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、UARTMG受信転送完了通信エラー発生割り込みINTSREMGnに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static void   r_uartmgn_interrupt_error ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static void   __near r_uartmgn_interrupt_error ( void );

備考              n は、ユニット番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし