ルネサス
CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニュー・エリアの[非表示のアップデートの復元]を選択すると,非表示のアップデートの復元 ページが表示されます。
このページでは,アップデートの選択 ページで非表示にしたアップデートを復元することができます。
図 2.20
非表示のアップデートの復元 ページ
(1)
アップデートを選択します。
非表示のアップデートの復元 ページで復元したいアップデートをチェックし,[表示する]ボタンをクリックしてください。
図 2.21