2.7 ヘキサ出力オプションを設定する

ヘキサ出力フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[ヘキサ出力オプション]タブを選択してください。

タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するヘキサ出力オプションを設定することができます。

注意 1.

本タブは,ライブラリ用のプロジェクトの場合は表示しません。

注意 2.

本タブは,CC-RX V2.00.00以上をインストールした環境において,[共通オプション]タブ[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]またはV2.00.00以上を選択した場合に表示します。
コンパイラ・パッケージのバージョンがV2.00.00未満の場合,本タブのプロパティは[リンク・オプション]タブの[ロード・モジュール・ファイル変換]カテゴリに含まれます。詳細は,「A. ウインドウ・リファレンス」の「プロパティ パネル」を参照してください。

備考

よく使うオプションについては,[共通オプション]タブの[よく使うオプション(ヘキサ出力)]カテゴリにまとめられています。