8.1 概  要

スタートアップは,C言語により記述されたユーザ・アプリケーションをシステムへ組み込むためのセクションの初期化処理,main関数の起動などを行うための処理です。

ここではコアを1つのみ使用する「シングルコア用のプログラム」,コアを複数使用する「マルチコア用のプログラム」の2種類を想定して説明します。

これらのプログラムを動作させるための基本的なスタートアップ・ルーチンの構成例を示します。

注意

デバイスの仕様・注意事項により本節の記載以外の追加処理が必要になります。詳細はデバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。