10.3 メッセージ種別

ここでは,CC-RHが出力するメッセージ種別について説明します。

メッセージ種別(1文字の英字)は,次のように分類されています。

表 10.1

メッセージ種別

メッセージ種別

説明

C

内部エラー:処理を中止します。

オブジェクト・コードは生成しません。

E

エラー:一定数以上発生した場合,処理を中止します。

オブジェクト・コードは生成しません。

F

致命的エラー:処理を中止します。

オブジェクト・コードは生成しません。

M

インフォメーション:処理を続行します。

オブジェクト・コードを生成します。

W

ワーニング:処理を続行します。

オブジェクト・コードを生成します(ユーザが意図したものとは異なる可能性があります)。