疑似エラー選択 ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】


疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】に表示するECM疑似エラーを選択します。

図 A.50

疑似エラー選択 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】において,ツールバーの[疑似エラー選択...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[ECM疑似エラー一覧]

ECMが管理する疑似エラーの一覧を表示します。

チェック・ボックスを選択すると,疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】で操作対象の疑似エラーとみなされます。

(2)

ボタン・エリア

すべてチェックする

[ECM疑似エラー一覧]のすべての疑似エラーのチェック・ボックスを選択します。

すべてチェックを外す

[ECM疑似エラー一覧]のすべての疑似エラーのチェック・ボックスの選択を外します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

このダイアログで選択した疑似エラーを疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】に登録し,選択しなかった疑似エラーをパネルから削除します。

キャンセル

設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。