ルネサス
ブレーク・イベント(実行系)を設定することにより,任意の箇所でプログラムの実行を停止させることができます。ブレーク・イベント(実行系)は,指定したアドレスの命令実行後にブレークする“実行後ブレーク”であり,デバッグ・ツールの資源を用いて実現している機能です。
ここでは,次の操作方法について説明します。
2.10.3.1 ブレーク・イベント(実行系)を設定する
2.10.3.2 ブレーク・イベント(実行系)を編集する
2.10.3.3 ブレーク・イベント(実行系)を削除する