優先セクションの指定は,プロパティ パネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[デバッグ情報]カテゴリ内で行います。
ロード・モジュール内にオーバーレイ・セクションが存在する場合に,[はい]となります(変更不可)。
オーバーレイ・セクションが存在するアドレス・グループを表示します。
このプロパティは,[デバッグするオーバーレイ・セクションを設定する]プロパティにおいて[はい]が設定されている場合のみ表示されます。
現在のオーバーレイ・セクションの情報をアドレス・グループごとに詳細表示します。なお,[優先セクション]のみ変更可能です。
選択されたアドレス・グループをダウンロードしたロード・モジュール・ファイル名です(変更不可)。
選択されたアドレス・グループの開始アドレスです(変更不可)。
選択されたアドレス・グループの終了アドレスです(変更不可)。
選択されたアドレス・グループに定義されたセクションの一覧です。表示された一覧から,デバッグ対象とするセクション(優先セクション)を選択します。
次に,[オーバーレイ・セクション]プロパティにおいて,図 2.99 オーバーレイ・セクションの配置に記載している“ram01”を優先セクションとして選択した場合(左側),および“ram02”へ変更した(右側)場合の例を示します。